This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P4111:设置工程说明时遇到问题...

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827267/ccs-msp-exp432p4111-problems-encountered-while-setting-project-description

器件型号:MSP-EXP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

我以前使用 Arduino 和 Energia 编写和编程代码。 我想使用该 MSP432进行下一步操作。 据说使用 CCS 更接近专业的工具链。  

在我的生命周期中、我无法从 Resource Explorer 中获取任何导入到 CCS 中的示例。 与我以前编写代码的其他应用程序相比、此应用程序似乎过于复杂和吓人。 我遇到这个问题是不是运气差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    默认为特定版本的 XDCtools 的警告是预期的、但错误不是。 实际上、我以前从未看到过这条特定的错误消息。
    我刚刚导入了开箱即用示例、没有任何错误、因此让我们仔细检查您的步骤。

    您是否直接从 Resource Explorer 下载并安装了最新版本的 SimpleLink MSP432P4 SDK v3.20.00.06?  
    导入其他示例工程时是否也会出现相同的错误? 如果是、我想知道 SDK 安装或 CCS 安装是否可能在某种程度上不完整或损坏。

    我建议卸载并重新安装 CCS 和 SDK、这是肯定的。 请完全删除它们当前安装的目录。 然后重新安装 CCS 和 SDK。 您可以从 Resource Explorer 下载/安装 SDK、或从 TI 网站 http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432-SDK 下载安装程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、重新安装 CCS 和 SDK 解决了我的问题。 像您一样、我现在收到警告、但没有错误。