This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何使用输出类型:CCS 中的工具链系统版本:9.1.0.00010?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827346/ccs-how-to-use-the-output-type-system-of-tool-chain-in-ccs-version-9-1-0-00010

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

  如何在 CCS 版本:9.1.0.00010中使用输出类型:工具链系统? 该输出类型可以解决什么问题?

  此致、

  Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔伯特

    该输出类型适用于称为系统工程的特殊类型工程。  我们尚未开始推广此功能、因为我们没有更新任何软件示例以使用此项目类型。  系统工程可用于多核器件。  系统工程将与器件关联、然后每个内核都有自己的工程。  您可以构建或调试整个系统...  

    此致、

    John