This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:TMS320C6713

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/826819/compiler-tms320c6713b-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

当使用编译器版本 ti-cgt-C6000_7.4.24为 TMS320C6713调试程序时、我收到以下错误消息...

[开始:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Guru\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   ccs910\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_conf
文件 C:\ti\ccs910\ccs\ccs_base\con\uscif\xds560v2.out 下载失败
软打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。
[结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]
请提供此问题的解决方案。
谢谢你。