This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C6000-CGT:下载 C6000 7.4.16编译器的链接不起作用

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839950/compiler-c6000-cgt-link-to-download-c6000-7-4-16-compiler-doesn-t-work

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

我多次尝试下载编译器;  首先、我在用户指南中找到了指向 Vital Signs 6843实验室的以下链接:

https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_type=2∏_no=ti_cgt_c6000_7.4.16_windows_installer.exe&ref_url=http://software-dl.ti.com/codegen/esd/cgt_registered_sw/C6000/7.4.16PC

这使我通过电子邮件收到下载编译器的链接:(我删除了.exe 之后链接的某些 ID 部分):

https://downloads.ti.com/downloads/codegen/esd/cgt_registered_sw/C6000/7.4.16PC/ti_cgt_c6000_7.4.16_windows_installer.exe 

但链接进入的页面(在 Chrome 中)显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此下载页面 包含许多早期版本的 TI 编译器、包括 C6000 7.4.x 版。   

    但是、我建议您改用7.4.24版。  它与7.4.16版相同、但有大约2.5年的错误修复。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

      谢谢-该链接有效、工具集已安装。  也许任何监控此情况的 TI 工具人员都可以更新信息文件和项目构建选项。  您是否碰巧知道需要更改 DSP C6000编译器和链接器变量才能转换到该工具。  我目前拥有为位于 ti/ccs910的其他工具设置的6843实验项目  、我不禁想知道是否需要对项目进行重大更改-可能包括切换到7.4.16工具的不同包含文件。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您使用的示例项目。  因此、我无法回答有关如何更改它的问题。  我建议您在 处理器论坛中开始新的主题。 请务必准确解释您在何处获得此示例项目。

    谢谢、此致、

    乔治