This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:标头问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839460/ccs-msp432e401y-header-problem

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我收到以下错误消息。 我在"属性"下包含了所有内容。 我找不到我的错误。 我只添加了有趣的代码。

此致

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于您使用的是套接字、因此我建议查看 SDK ns 文件夹中的示例之一、以便您了解根据您使用的套接字类型需要包含哪些内容。  

    \examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    它可能与包含路径有关。 无法使用链接的包含路径执行函数"int ErrnoUtil_set (int32_t errno);"。 但是、如果我复制文件并将其放入单独的文件夹中、则可以执行这些文件。 但我想为所有文件保存此工作。