This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDFlash 是否可以与 Win10配合使用?

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839530/can-sdflash-be-used-with-win10

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

客户已将 SDFlash 与 Windows XP 一起用于 F2812的固件下载。 现在、他们想要检查 是否可以在 Windows 10中使用它。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    SDFlash 不能在 Win10上运行。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vamsi、

    谢谢你。 他们  以前将 SDFlash 与 XDS510LC 结合使用。 您对他们有什么建议吗? 切换到 UniFlash? 在进行切换时、他们需要注意哪些操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    当然、请客户尝试 UniFlashV5.1。 它与 Windows 10 (64位)兼容。

    默认情况下、GUI 不支持 XDS510LC。 但他们应该能够选择要使用的 CCXML (查看 UniFlash 启动 GUI 的底部)。

    谢谢、此致、

    Vamsi