This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法卸载 ccsv.4并尝试安装 ccs6.13、但失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838872/ccs-failed-to-uninstall-ccsv-4-and-try-to-install-ccs6-13-but-failed

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的帖子中没有太多详细信息。 由于 CCS 不会向系统或注册表项添加任何 DLL、因此我们建议只删除 Windows 资源管理器上的 CCS 安装目录。 这将保证最成功的卸载。

    此外、如果您使用不同的安装目录和不同的工作区、则可以在同一主机中安装多个版本的 CCS。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我会再试一次。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/839254中提供了一些详细信息