This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCSv6和 XDS510USBPlus

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/836885/ccs-tms320f28335-ccsv6-and-xds510usbplus

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 Code Composer v6并链接到 Simulink 支持包。 当我使用德州仪器(TI)的 Dock-Stn USB-EMU [R3]来对 F28335进行编程时、一切都运行良好、但是当使用德州仪器(TI)的外设资源管理器[R-5]执行同样的操作时 、我无法对 F28335进行编程。 我已经读出这是由于存在交叉 USB SCI Tx-Rx 信号的 Explorer 内部问题。 因此、我尝试通过 Digital Spectrum XDS510 USB Plus 仿真器连接到 JTAG、并使用 Simulink 生成的代码通过 CCSv6对其进行编程。 但是、CCSv6似乎无法与仿真器配合使用。 有没有办法以简化的方式做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erlantz、

    当您说 CCSv6无法与 XDS510 USB 配合使用时、您的意思是什么?  它是否允许您配置 SD XDS510、但提供某种错误消息?  如果是、错误消息是什么?  如果不允许您选择 Spectrum Digital XDS510 USB 作为连接类型、则在安装 CCSv6时未选择安装对 Spectrum Debug 探测器的支持。  这可以通过再次运行安装程序并选择选项来纠正。

    请注意、CCSv9和更高版本不支持 XDS510 USB。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erlantz、

    我从你那里听到我已经过去了一个星期了。  我将假定您已经能够通过这个、并将该线程标记为已解决。  如果您仍有此问题、请随时回复或启动新主题。

    此致、

    John