This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:永久 TI

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838522/ccs-tms320c5535-permanent-tiesr

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以将 TIesr 编译闪存到 EZDSP5535板上、以便在引导时仅连接到电源时开始执行 TIesr 代码? 如果是、要实现这一点、需要采取哪些步骤?

此致、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看引导加载程序应用手册是否有帮助

    http://www.ti.com/lit/an/sprabl7d/sprabl7d.pdf

    再说一次、我知道您听说过我们多次这样说、 但请继续注意,我们支持此器件、TIesr 和硬件的能力有限,因此我无法向您保证,在您的整个过程中,我们将能够为您提供支持。

    看起来您正在取得进展,即使支持有限,您也能实现最终目标。

    对于任何生产级别的项目、您都需要与 Sensory 等公司合作以获得最终解决方案。 请记住这一点。

    祝你一切顺利

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 TIesr 似乎不再存在问题。 它确实需要修复错误的 makefile 文件、修复工具使用、但与 TIesr 本身无关、除了堆使用量超过2KW (可以在分步调试中跟踪)和修复相关架构文件(而不是代码)。 我感谢您提出的感官建议、但我认为他们在这类任务中没有比 HMM 更好的了。 可能会更好。 DNN KWS 数量众多、但即使是 Alexa 自己也无法满足其实现通用的愿望、例如唤醒 Baleka、因此我对您的 HMM 引擎没有真正的顾虑、顺便说一下、这款引擎的设计非常出色。 这是 Rabiner&Juang 等等... 即使在 Raspberry PI 的 Mathematica 实施上运行的巨型百度深度语音2也会产生错误。

    此致、

    弗拉基米尔