This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:TI 仿真器升级/降级

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838699/ccs-codecomposer-ti-emulator-upgrade-downgrade

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我在 Mac OS 上使用的是 Code Composer Studio 8.3.1和 Uniflash 5.1。 最近、我在 CCS 中将 TI 仿真器包升级到了8.3.0版、现在当使用相同的编程器在 CCS 和 Uniflash 之间切换时、我需要每次更新编程器上的仿真器包、因为 Uniflash 5.1中安装了8.2.0版

我曾尝试通过"安装新软件"来降级 CCS 中的 Emupack、但这是不可能的、因为那里只有最后的版本8.3.0可见。  

是否可以在 Uniflash 中升级 Emupack 或在 CCS 中将其降级、以便它们与修订版相匹配? 切换工具时、我真的不喜欢每次等待30-60秒。  

此致、

Maksym。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本差异将于10月底与 UniFlash v5.2同步  遗憾的是、需要使用8.3来中断固件兼容性、以强制执行此更新。

    安装多个 CCS 副本不会出现问题。 您可以安装所使用的 CCS 版本的新副本、并避免应用调试堆栈更新。

    您还可以从 此处下载并运行8.2调试堆栈安装程序。 将安装文件夹指向 /ccs/. 这将覆盖现有的 v8.3软件。 要返回到 v8.3、您需要使用 v8.3下载来重复此操作。 不过、这不是一种经过测试且受支持的更改版本的方法、因此在某个时候、您可能需要开始全新的 CCS 安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在我的 macOS 10.14.6上重现此问题; 我的系统上安装了仿真包8.2.0 (Uniflash 5.1)和8.3.0 (CCSv9.1.0)、一旦 CCS 将其更新到最新的固件版本3.0.0.5 (emupack 8.3.0的一部分)、Uniflash 5.1就不会再次要求更新、因为它使用的固件具有相同的主要版本(3.0.0.2)。  

    此行为与插件的固件更新规则匹配。 仅当主要版本发生更改时才会执行降级。 否则、它将保留较新的固件。  

    因此、我不确定在这种情况下会发生什么情况、因为我还使用 Windows 和 Linux 主机测试了这种情况。  

    您能否从/Applications/ti/ccs901/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110目录发出 xdsdfu -e 命令、并在两个产品之间的转换过程中尝试获取确切的固件版本?  

    有关此实用程序的详细信息、请参阅 XDS110页面的疑难解答部分、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔