This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:调试错误2131

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838180/ccs-cc3220s-launchxl-debug-error-2131

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我调试 CC3200S 时,会显示错误:

IcePick_C:  连接 到  目标时出错: (错误 -2131 @ 0x0) 无法  访问 器件 寄存器。  重置  设备、  然后重试  此操作。  如果 错误 仍然存在、 请确认 配置、 对  电路板进行下电上电和/ 或 尝试 更 可靠 的 JTAG 设置 (例如 、较低 的 TCLK)。  (仿真 包 8.2.0.00004)  

为什么? 以及如何解决?

我确信这些引脚已连接: VBT、GND、RST (P32)、TMS (P20)、TCK (P19)、 UART_TX (P55)、UART_RX (P57)

SOP[2:0]为001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 UNIFLASH 工具将我的项目下载到 SFLASH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您的器件设置为开发模式(使用 Uniflash 软件)、并且您已设置正确的目标配置为 CCS (SWD 需要用于您的 SOP 模式)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是添加到 JAN 的建议、您的目标配置是否设置为 SWD 或 JTAG? 下面是一个示例、它在我的 LAUNCHXL-CC3200SF 板上工作。  

    实际上、在我看来、您看到的错误消息来自 XDS 协议栈、但该 Launchpad 使用 ICDI 连接。 您是否使用自定义电路板和特定的调试探针模型?  

    一个详细信息:Uniflash 工具中的 Image Creator 独立于工具的 JTAG 模式、但要求 SOP[2:0}引脚为100。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../CC3200_5F00_ICDI_5F00_SWD.zip