This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:适用于 Windows 7的 CodeComposer 版本

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838098/ccs-tms320lf2406a-codecomposer-version-for-windows-7

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

通过查看现有线程、我了解到该处理器仅受 CodeComposer 3.3支持。 此版本可供下载、但在 Windows 7上未成功安装。 是否有任何其他选项可以为 Windows XP 计算机上未安装的此处理器进行软件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    可供下载的 CCSv3.3版本不支持 F24x。  对于 F24x、有一个具有付费许可证的不同版本。  http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3

    您似乎需要执行此操作来更新现有设计。  我是否正确地假设您过去拥有 CCS 许可证、但无法再找到安装磁盘?  如果是、请告诉我。

    CCSv3早于 Windows 7的日期、因此不支持它。  但是可以在 Windows 7上安装它。 我这么做已经有一段时间了。  需要以管理员身份运行安装程序。  我还建议在 XP 兼容模式下运行它。  假设您的 Windows 7安装是64位的、则当安装程序尝试安装32位驱动程序时、您将看到一些错误消息。  可以忽略这些参数。  您将需要从调试探针供应商处获取具有64位驱动程序的驱动程序包。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCStudio_FAQ#Q:_Does_CCSv3.3_support_Windows_7.3F

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Running_CCStudio_v3.3_on_Windows_Vista

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John。。。 这肯定会让我走正确的道路!

    您的回答正确、因为我正在尝试为现有客户进行软件更新。 我们正在为他们的应用讨论新设计、但他们同时要求对当前产品上的软件进行少量更改。

    您也是正确的、因为我们找不到安装磁盘、因此甚至无法重新构建现有软件。 维护此产品的软件工程师已不在我的公司、尽管我们保留了所有源代码、但我们不再拥有构建环境(正确版本的 CodeComposer Studio)。

    是否可以查找并验证我们是否有安装此产品的有效许可证?

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    我可以为许可证提供帮助。  我将通过 E2E 向您发送朋友请求、然后我们可以交换私人消息以将其分类。

    此致、

    John