This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:CCS9.0的 MAC Mojave (10.14或更高版本)版本是否支持 ucd3138系列?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/837721/ccs-ucd3138a-is-ucd3138-series-supported-on-mac-mojave-10-14-or-later-version-of-ccs9-0

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我使用 macbook pro 进行 MCU 编码。

我想知道 CCS9.0的 MAC Mojave (10.14或更高版本)版本是否支持 ucd3138/A 系列? 如果是、在 CCS 安装过程中、我应该选择哪一系列 MCU?

同时、我有一台 PC 用于调试和下载程序、因此在 MAC 上、项目编译和输出文件*。x0构建对我来说足够了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未在 macOS 上支持 UCD31xx 器件。  如果您真的想在 Mac 上构建、一种方法是为通用 ARM7器件创建项目、而不是选择 UCD3138。  如果我正确调用了 UCD 项目、也会使用旧的5.2.x 编译器。  您可以通过选择"安装代码生成编译器工具"从"帮助"菜单进行安装。  请注意,5.2.x 编译器不能在 Catalina 上工作,因为它是32位应用程序。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    John 的答复补充说、UCD 系列器件上的闪存操作仅在 Windows 中受支持。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰纳克! 我想为我的 Mac 安装一个包含 WIN 的虚拟机。