请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A 主题中讨论的其他器件:UCD3138
工具/软件:Code Composer Studio
目前、我使用 macbook pro 进行 MCU 编码。
我想知道 CCS9.0的 MAC Mojave (10.14或更高版本)版本是否支持 ucd3138/A 系列? 如果是、在 CCS 安装过程中、我应该选择哪一系列 MCU?
同时、我有一台 PC 用于调试和下载程序、因此在 MAC 上、项目编译和输出文件*。x0构建对我来说足够了。 谢谢!