This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在 CCS 9.1.0上自动完成功能不起作用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/837306/ccs-tms320f28379d-autocomplete-not-working-on-ccs-9-1-0

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 TI CPU 和环境、我开始参加有关 TMS320F28379D 的技术讲座、但无法获得内容辅助功能。 我搜索并尝试了许多解决方案、但对我来说什么都不起作用。

我尝试了 CCS 版本:

  • 8.3.1、
  • 9.0.1
  • 现在我有 CCS 9.1.0。

我在 Windows 7和9.1.0全新安装 Windows 10时都尝试过,但没有成功。

我曾尝试过

  • 重建索引,
  • 已检查是否启用索引器
  • 已选中的内容辅助在首选项中打开、
  • 已检查是否安装了 XDC 工具(当前为3.55.22_CORE)
  • 安装了 C2000Ware 2.0.0.02 (但我想这不是问题)
  • 清除工作区(可以在多大程度上帮助全新安装操作系统和 CCS?)

我还在 W10上安装了 CCS 8.3.1的另一台计算机、它具有工作内容辅助功能、但我不知道有什么不同。 我想我缺少 CCS 旁边安装的内容、否则我无法解释为什么它在2个操作系统和3个不同的 CCS 版本上不起作用。

您能帮助解决此问题吗?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚勒斯、

    您是否正在使用 C2000Ware 中的示例工程?  如果是、您能告诉我可以尝试复制哪一个?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我使用 此处的 C2000 F2837xD MCU 技术讲座-修订版2.0文件。 我还安装了 C2000Ware、但现在不使用。

    到目前为止、我已经介绍了实验2和实验5实验课程示例。

    此致

    销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太有趣了。 我今天安装了 MS Office、并继续进行上述实验课程中的实验5 (第2部分)。

    我刚刚注意到自动完成终于开始工作了。 我不知道 MS Office 如何与此问题相关(它是否附带了 Visual Studio 或我的计算机缺少的某些 Java 模块???)、但在安装 MS Office 自动完成后、开始工作。 但在此之前、我无法从 CCS 获得任何建议。

    这将解释为什么 autocomplete 在我使用 CCS 8.3.1的其他计算机上工作-它也安装了 MS office。

    感谢您的帮助、希望这也能帮助其他人

    销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚勒斯、

    这很奇怪。  我们使用 CCS 安装 JVM、因此不会受到影响。  我们确实依赖于 Microsoft Visual C 运行时库、但这主要是针对调试器。  或许索引器也在某种程度上依赖于它。  很高兴听到它正在工作。  感谢您分享 MS Office 上的信息。  

    此致、

    John