This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在将项目从 CCS 8.0.0升级到 CCS 9.1.0。 我导入了工程、并且能够成功编译。 但是、当我尝试更改调试器时、它会向我提供一个警告对话框、其中指出:"在初始化工程'blah'的编译配置'Debug'时遇到问题。 有关详细信息、请参阅项目根目录中的'project.ldo'文件。" 查看日志文件、我可以看到许多行、例如:
!warning:unresolved option:com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_18.1.compilerID.LARGE_MEMORY_MODEL
有什么想法吗? 我应该单独导入这些内容、还是手动输入这些内容?
谢谢、
ED
另一个症状/线索。 执行此操作后、我无法再编译主工程、因为所有的 Include Options 都已删除并替换为:
${INHERITED_INCLUDE_PATH}
这是空的。
ED
[引用 user="Ed Sanders"]但是,当我尝试更改调试器时,它会显示一个警告对话框,其中指出:“在初始化项目'blah'的编译配置'Debug'时遇到问题。
当您将项目导入到 CCS 9.1.0中时、Compiler version 字段是否看起来像这样、并显示一条有关"Compiler version xxx is not currently installed (当前未安装编译器版本 xxx)"的消息。 在构建过程中将使用兼容的 zzz 版本"?
然后您尝试更改了 Connection 字段、这是正确的吗?
如果是、我能够重现错误。 当为较旧版本的编译器设置原始工程时、这会出现一个以某种方式触发的错误。 我还注意到、错误后会删除包含选项。 我将为此提交一份错误报告。
如果在更改连接之前明确将编译器版本设置为使用较新版本、则不会发生错误。 在我的示例中、单击 Compiler version 下拉菜单并选择18.1.4.LTS、然后更改 Connection、则没有错误。 您需要从工作区中删除当前(损坏的)项目、再次导入该项目、然后尝试解决方法。 请告诉我们这是否有帮助。
[引用 user="Akhilesh Gangwar ]1我在同一个窗口中发现的另外一个错误,当我尝试更改 xxxxx.cmd 文件时,我无法更改 xxxxxx.cmd 文件。 [/报价]
是的、更改常规属性中的其他字段也会触发错误。 我会将该信息添加到错误报告中。
同时、请使用之前一篇文章中建议的变通办法-(即)在更改任何其他字段之前、更改 Compiler version 字段以明确地将其设置为使用较新版本的编译器。