This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:Code Composer 8.3.0、无 SBW 模式

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/836357/ccs-msp430fr5739-code-composer-8-3-0-no-sbw-mode

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

我已经尝试找到如何强制 SBW JTAG 模式、但我找不到它。  我过去已阅读过一篇文章、表明它是自动的。  嗯、它不起作用。  我正在使用 MSP-FET430UIF 仓体、它不会连接到为 SBW 接线的目标。  我可以使用 Elptronics Lite FET Pro430版本3.3、工作正常。  最好能够使用 CCS 进行调试。   

另外、令人非常烦恼的是、FET 430-Pro 和 CCS 始终希望更新 Pod 中的固件。

请提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    该模式应自动配置。

    我可能需要在 MSP430专家中进行循环、但我确实找到了一个线程、该线程包含有关如何在较旧版本的 CCS 中公开 JTAG/SBW 模式选项的说明。  在这里也可以这样做:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/406853/1442145#1442145

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    您对此有什么幸运吗?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我通过升级到9.x 来解决了这个问题

    但是、我认为真正的问题是我们的 IT。  为了限制允许 USB 器件运行的情况、他们已经执行了一个 USB 锁定、我认为这会干扰 USB FET 工具。  升级到 CCS 9.x 似乎已经解决了目前的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。