This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-I2040S:EVM430-i2040s

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/837411/ccs-evm430-i2040s-evm430-i2040s

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

我已使用 EMDC 为 MSP430i2040生成了代码、但在 CCS 中打开时无法配置为在 EVM 中调试或加载代码。

请说明在 EMDC 生成的 CCS 中导入的步骤。

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、

    当您声明:

    [报价用户="Anuradha Bulakh?]在 CCS 中打开时、无法配置在 EVM中调试或加载代码

    这是否意味着您看不到 CCS 中提供的 MSP430i2040器件?  您在 CCS 中遇到特定错误吗?

    通常、对于 CCS 工程、如果转到工程属性、则会在此处指定器件和调试连接:

    此致、

    John