This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:eclipse /.metadata 的版本控制

Guru**** 2527550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/836869/ccs-ccstudio-c2000-version-control-of-eclipse-metadata

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、在我的项目中、我有一个保存工作区设置的.metadata 文件夹、

我将其从源代码控制中移出、但我发现、当其他团队成员签出文件夹时、"Preference => General => Workspace => Build Order"将返回默认值。

我是否可以通过任何方式在 SVN 中保留"构建顺序"设置、并在 SVN 之外保留这些个性化编辑器设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike Wen"]我是否可以保留 SVN 中的"构建顺序"设置并保留 SVN 之外的个性化编辑器设置?

    有几种选择、让他们尝试一下、然后挑选最适合您环境的选项。

    1) 1)根据需要设置工作区构建顺序、然后将首选项导出到首选项文件。 将首选项文件签入 SVN、并让其他用户将首选项文件导入其工作区。 请注意、除了构建顺序外、此方法还可能引入其他设置。 请参阅本页"工作区"部分中的更多信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#workspaces

    2) 2)工作区构建顺序设置保存在  .metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings 目录中的 org.eclipse.core.resources.prefs 文件中。 您只能将这个单个文件签入 SVN。 然后、其他用户需要将此文件复制到其工作区元数据目录中的同一位置。  这通常不是推荐的方法、但可以小心使用。 直接使用类似这样的优先选项文件时、如果需要恢复到以前的设置、请确保始终保留.settings 目录的备份副本。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:  

    感谢您的回复。 我使用了第二种方法、它工作正常。