This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2-17:eclipse.exe 和 eclipsec.exe 之间有何区别

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/836730/ccs-tda2-17-what-is-difference-between-eclipse-exe-and-eclipsec-exe

器件型号:TDA2-17

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们的一些客户发现 CCS 安装中缺少 eclipsec.exe/out。 您能告诉我们是否包含了特定于安装的内容、是否需要选择任何选项才能获取 eclipse?

此外、这两种应用之间有何差异?

此致、

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    eclipsec.exe 是 Windows 上 eclipse.exe 的控制台可执行版本、可用于改进命令行行为。 我不认为它的包含可以通过安装程序控制、但他们可能看不到它、因为他们在不同的操作系统上。 对于 Linux 和 MacOS、命令行调用稍有不同、请参阅此页面 :http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti 您好!

    感谢您的回复。  

    从您共享的链接中、我似乎只需在 Linux 上使用 eclipse、在 Windows 上使用 eclipse。 不同意为同一函数使用两个名称、但无法提供帮助。