This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:C5517与 CCSv9之间的兼容性

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/836508/ccs-tms320c5517-compatibility-between-c5517-and-ccsv9

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以使用以下组合进行调试?

CCSv9
TMS320C5517
TMDSEMU560V2STM-U

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA、

    Windows 和 Linux 支持这种组合。  请注意、C55x 编译器不随附 CCS、但可以从 CCS 中的应用中心进行安装。

    此致、

    John