This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:断开调试探针

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835866/ccs-ucd3138-disconnect-debug-probe

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

当前正在使用此 URL 的代码。

http://www.tij.co.jp/tool/jp/ucd3138fw-psf

我使用 XDS110调试探针。  

我在此代码的 SoftWear_interrupt ()中设置一个断点,但程序不会在断点处停止。

此外、调试器也断开连接。  造成这种情况的原因是什么? 是否有方法不断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问您链接的代码、但代码本身存在故障、导致永远无法访问断点或调试探针断开连接的常见原因。  

    有时无法达到断点、因为代码导致器件/内核复位(它在这个循环中无限旋转)。 另一种情况是、根据所使用的器件、JTAG 引脚默认被禁用并与器件的其他功能复用;如果器件/内核被复位、则默认优先并断开 JTAG。  

    我正在与其他更了解器件本身的专家联系、以便提出更多意见。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我补充拉斐尔的评论。

    您是否使用软件或硬件断点? 应使用硬件断点。

    此外、XDS110会在停止时断开目标电源。

    XDS110的目标配置中应该有一个控制旋钮、此旋钮可被配置为始终保持加电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的断点是否在其他地方工作、这意味着这些断点是否不在软件中断中?

    此致、