This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:运行时对象视图->HeapMem 错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835997/ccs-msp432e401y-runtime-object-view---heapmem-error

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我正在查看堆内存的使用情况。
有时、看起来堆存储器会像上面的屏幕一样耗尽。
由于我的应用程序不使用这么多的堆内存、上面的屏幕看起来是一个错误、如图所示。
为什么会像上面的屏幕一样出现错误?

我使用 CCS 9.1和 MSP432E401Y

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标运行时是否会发生这种情况? 由于 ROV 正在读取正在运行的系统的存储器、因此可能会发生无效状态(例如、目标位于一个 alloc 或 FREE 且链接列表处于 一个瞬态状态)。

    如果目标暂停时这是同意的、请尝试使用"调试"内核。 有关执行此操作的步骤,请参阅《用户指南》。 使用调试内核时、将启用断言并使用 HeapTrack。 查看此参考资料、了解有关 HeapTrack 的详细信息: https://training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    Todd