This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835329/ccs-error-connecting-to-the-target-error--151-0x0

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试将 TMS320F28379D LaunchpadTM 连接到 CCS。 但它给出了 XDS100V2错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包8.2.0.00004)

请在这方面提供帮助。

此致