This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:如果我移动 CCS8项目、可以通过一种简单的方法来实现

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835704/ccs-cc3220moda-if-i-move-my-ccs8-project-is-there-a-simple-way-to

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我当前的设置是驱动器 D 上的 TExaS tools/SDK 和项目。如果我在另一台只有 C 驱动器的笔记本电脑上克隆 Rpo、则项目 tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs 会出现错误、主要是"找不到工具"。

这是合理的、因为此笔记本电脑上的工具位于 C 上

我当前的解决方法是编辑

tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS\src\SYSBIOS\makefile

并更正路径、这样可以正常工作。

而是编辑这个文件、是否有一个"合适"的方法来改变用于构建的 SDK/工具位置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tunstad_User"]

    我当前的解决方法是编辑

    tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS\src\SYSBIOS\makefile

    并更正路径、这样可以正常工作。

    [/报价]

    通常不建议编辑 makefile 文件、因为它们是由工具自动生成的、因此在重新生成文件时、对文件所做的任何修改都将被改写。

    工具路径通常设置为相对于 变量、因此只要调整变量以匹配新笔记本电脑上的路径、就应该可以正常构建。 在新的笔记本电脑上、确保在导入工程之前已找到并选择 SDK。 应自动使用正确的路径。 有关  更多详细信息、请参阅此页面。 如果某些错误路径仍然存在,则可能需要从“项目属性”->“生成”->“变量”选项卡手动调整某些变量。

    希望这对您有所帮助。