请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试将从 F28335 12位 ADC 读取的值转换为浮点数据类型。 我使用以下语句:
for (i=0;i < 10;i++) { OutBuff[i]=(((((浮点)*ADC_Buffer )/ 4096 )* 3.0 )-1.5;//将 ADC 数据转换为电压并删除 DC 偏移 ADC_Buffer++; }
实际上、ADC 值位于数组中、我正在使用指针来访问该数组、因此"* ADC_Buffer"。 我将这些值除以2^12并乘以3.0V 以转换为电压。 然后、我移除了我在外部为信号提供的1.5V 直流偏移。
下面列出了五个值作为示例:
| ADC (十进制) | (预期输出) | 代码输出 |
| 1522. | -0.385253906. | 46.125. |
| 1812. | -0.172851563 | -1.5 |
| 2177. | 0.094482422 | -1.5 |
| 2488 | 0.322265625 | 34.5. |
| 2472 | 0.310546875 | 46.3125. |
我键入的值是否正确、或者是否有错误?
此致、