This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:使用 MCASP 在 TMS320C6713和 ADS8345之间进行连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851558/ccs-tms320c6713b-interfacing-between-tms320c6713-and-ads8345-using-mcasp

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:ADS8345

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能否提供使用 McASP 在 TMS320C6713和 ADS8345之间进行连接的示例源代码?  

谢谢、

Sajida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、据我所知、没有这样的示例、因为这不是典型的用例。 TI 提供的示例应在参考 EVM 板上工作、这些 EVM 板可能与各种客户应用不同。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要使用 McASP 在 TMS320C6713和 ADS8345之间进行连接的源代码。

    谢谢、

    Sajida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 TI DSP C6713B。

    我想将 McASP1连接到 ADC ADS8345。

    我的目标是从连接到 ADS8345的8通道麦克风获取串行(或 TDM 格式)数据。

    我尝试使用 McASP 对 ADC ADS8345进行编程、并有几个问题。

    1)是否需要使用 McASP 对 ADS8345 (精密模数转换器)进行编程?

    2) 2) McASP 初始化后、我无法看到时钟和 framesync (探测到各自的引脚上)

    3) 3)在 CCS v5.5中调试代码后、我发现执行在 while 循环处停止、如下所示

        /*----------------- *
        /*使发送和接收状态机退出复位         状态*/
        /*----------------- *       

        McASP_enableSm (hMcasp、MCASP_XMTRCV);
        while (!(MCBSP_FGETH (hMcasp、GBLCTL、RSMRST)和 MCBSP_FGETH (hMcasp、GBLCTL、XSMRST)));
       
    (4)是否有人能帮助我解决这个问题?

    谢谢、
    Sajida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajida、

    遗憾的是、TI 没有显示如何使用 McASP 将 C6713连接到 ADC 的任何示例代码。  

    Spectrum Digital 提供的 McASP 示例项目可能会有所帮助。 它可以位于以下链接中的"Target Code" zip 文件中。

    http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/revc/ 

    此示例展示了如何连接到包含多位 Σ-Δ ADC 和 DAC 的 TLV320AIC23音频编解码器。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Sahin