工具/软件:Code Composer Studio
您好!
电路板:定制电路板
BIOS:RVP
SDK:processor_sdk_vision_03_04_00_00
RAM:1GB (已通过应力测试)
CCS 调试:
我将 SBL 和应用烧写到 QSPI 中、程序在"jump to IPU1_0"处停止、程序在大约13秒后继续执行。
如果 CCS DEBUD、它将在 IPC_Start 函数处停止。
顺便说一下、如果您使用 EVM BIOS、则不会出现上述问题。
如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
电路板:定制电路板
BIOS:RVP
SDK:processor_sdk_vision_03_04_00_00
RAM:1GB (已通过应力测试)
CCS 调试:
我将 SBL 和应用烧写到 QSPI 中、程序在"jump to IPU1_0"处停止、程序在大约13秒后继续执行。
如果 CCS DEBUD、它将在 IPC_Start 函数处停止。
顺便说一下、如果您使用 EVM BIOS、则不会出现上述问题。
如何解决?
您好!
这里是 cfg.mk。
您好!
EVM 和 RVP 板中的 Ammu 设置不同。
如果我在 BIOS 中使用 CCS 调试、RVP 需要修改电流?
SBL PHY_ADDR 中的不同:
"TI_components \drivers\pdk_01_10_00_08\packages/ti\boot\SBL_auto\SBL_utils\src\tda3xx\SBL_utils_tda3xx_ammu_config.h"
#ifdef TDA3XX_Ammu_CONFIG_MAP_DDR_1GB #define SBL_utils_TDA3XX_Ammu_LARGE3_PHY_ADDR (((uint32_t) 0xA0000000U) #else #define SBL_utils_TDA3XX_Ammu_large_Page3_PHY_ADDR (((uint32_t) 0x80000000U) #endif
您好!
我使用定制板、DDR 与 RVP 不同。
使用 RVP BIOS 是因为我需要在板上使用两个 DDR3 512MB。
如果我不修改 SBL DDR 配置、则 SBL 将在 DDR 初始化中失败。
现在、我参考 VisionSDK_UserGuide_MemoryMap.pdf 第6.5章
如何–将512MB BIOS 内存映射修改为1GB BIOS 内存映射将 BIOS EVM DDR 配置为1024MB。
SBL 和应用程序会烧写到 QSPI 并运行良好,但 CCS 调试会在 IPC_START 上挂起(与之前的答复类似)。
我猜 CCS 调试需要一些 DDR 1024MB 的配置, 这是正确的吗?