This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:CCS/TMS570LS0714:文件加载器:存储器写入失败

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851607/ccs-tms570ls0714-ccs-tms570ls0714-file-loader-memory-write-failed

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我的一位客户在将程序加载到闪存时收到错误消息。 电路板以前工作过 。

CortexR4:GEL 输出:闪存@地址0x0的存储器映射设置 CortexR4:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
CortexR4:文件加载程序:存储器写入失败:算法表明它无法擦除组0、扇区0

我想知道哪个错误触发了这个输出"消息":算法表示它没有擦除组0、扇区0

客户有5个故障部件。

CCS 版本:7.3和9.0

仿真器:XDS100V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、
    我以前看到过类似的错误、尽管根本原因各不相同。 它最终会出现某种配置问题。

    您是否见过以下主题?

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/765930

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki