This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:[RedHat Linux 8.1]无法启动 Resource Explorer

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/867357/ccs-msp432p401r-redhat-linux-8-1-unable-to-launch-resource-explorer

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Red Hat Enterprise Linux 8.1
内核: 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64
CCS 桌面应用程序版本: 9.2.0.00013

问题:
文档建议使用"Resource Explorer"而不是空白项目来创建新项目。 启动 CCS 后、我点击"File"->"New"->CCS Project"。 这将弹出一个对话框、在该对话框中、它通过验证连接来自动识别我的 MSP432 LaunchPad。 通过以下链接可查看验证与电路板连接的结果...
https://gitlab.com/shanedora/public_share/blob/master/ti/connection_test.txt

在"Project Templates and example"下、我单击了"Open Resource Explorer"。 我尝试了其他三个链接(用绿色圆圈标出)、如下屏幕截图所示。
https://gitlab.com/shanedora/public_share/blob/master/ti/opening_resource_explorer.png

这两个链接都没有显示"Resource Explorer"、而是在 CCS 中显示了空白页、从这里可以看到。
https://gitlab.com/shanedora/public_share/blob/master/ti/resource_explorer_blank_page.png

我不确定大家希望我发布哪些日志文件。 我的"/home/shane/ti/ccs920/ccs/install_logs 中有多个日志文件。 我不认为其中任何人都将展示与"Resource Explorer"未打开相关的任何内容。 但是、我已经在以下链接中上传了所有这些内容。
https://gitlab.com/shanedora/public_share/tree/master/ti/logs 

我在 Red Hat 8.1上安装了 Firefox 和勇敢的浏览器。 据我所知、没有任何扩展会阻止访问此站点。 我处于正常的家庭 WiFi 设置状态、因此我不会坐在任何代理或任何类型的企业防火墙后面。 据我所知、我也没有运行任何恶意软件或安全软件。 我的 Linux 发行版是 Red Hat,它是 Red Hat 的一个非常基本的安装。 几天前首次安装 CCS 时、我确实遇到了一些依赖项问题。 但是、我所知的这些依赖关系问题现在已经得到解决。 我还可以通过进入"help->Check for updates"来更新 CCS。 今天上午安装的这些更新非常好、没有任何明显的问题、例如出现错误或意外崩溃。 请告诉我如何继续执行您需要帮助我进行故障排除的任何标准或诊断。

谢谢、

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    我的第一个建议是尝试此页面中的故障排除步骤:
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

     如果这些不起作用、请告诉我们您是否能够在没有问题的情况下打开"Getting Started"视图。 您可以从 CCS 菜单"View"中访问它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.5.1.1节"Resource Explorer 连接问题"提到检查代理设置。 我已经这样做了、"Active Provide (主动提供)"已设置为"Native (本机)"。 我在以下链接中发布了一个屏幕截图、以展示这一点...
    https://gitlab.com/shanedora/public_share/blob/master/ti/troubleshooting_round_one/network_configuration.png

    第9.5.1.2节"清除 Resource Explorer 缓存"提到删除对我来说位于"/home/shane/ti/tirex-localserver-3.7.1 "的缓存文件夹。 我通过运行以下命令删除了此文件夹。

    RM -RF /home/shane/ti/tirex-localserver-3.7.1 

    然后我重新启动 CSS。 然后、我通过"View -> Resource Center"打开了"Resource Center"。 这无法解决问题、IDE 中的空白页仍然显示为以前的效果。

    第9.5.1.3节"清除 CCS 浏览器缓存"在删除 Chromium 浏览器缓存时提到。 我不会运行铬合金。 我运行 Firefox、这是 RedHat 版本和勇敢浏览器的默认选项。 我仍然继续、从一开始就删除了所有 Cookie 和缓存、但问题仍然存在。

    第9.5.1.4节"检查正在运行的进程"提到检查一个名为"节点"的进程。 这非常模糊、但我继续打开了任务/流程查看器顶部、看不到任何内容。 我还安装了"HTop"、它更详细地显示了正在运行的任务/进程。 HTop 没有显示任何与"节点"相关的内容。  

    根据您的请求、我打开了"Getting Started"页面、该页面也不显示任何内容。 我去过附近的一家咖啡店、在他们的无线网络上尝试了上述所有功能、但同样的问题仍然存在。 我还在工作时尝试使用我们的客人无线网络、但问题仍然存在。

    需要做一些注释、以便我们位于同一页上。 我没有安装第9.5.1.3节提到的铬。 我是否需要安装铬? 它看起来可以从 epel 下载。

    Shane@***
    [~]> sudo yum 提供了更新
    订阅管理存储库的 Chromium。
    Chromium-78.0.3904.108-1.el8.x86_64:基于 WebKit (Blink)的 Web 浏览器
    Repo :从
    :
    提供:铬=78.0.3904.108-1.el8. 

    最后、我继续下载了 CSS 项目"blinkled_msp432p401r_MSP_EXP432P401R_nortos_ccs"、连接了我的 Launchpad 开发板、编译并运行了调试会话。 从导入存档、编译和运行调试会话的角度来看、所有内容似乎都在正常工作、电路板的 LED 也会像它应该那样闪烁。 我不确定这是否对您有所帮助。 您还有什么可以让我尝试的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设每个人都在圣诞假期(完全凉爽)、但我想确保没有人忘记了我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我们没有忘记您。 )

    [引用用户="Shane Yost1"] 我没有安装第9.5.1.3节提到的铬。 我是否需要安装铬?[/报价]

    CCS 中应包含该程序、因此您不必单独安装任何程序。  

    我必须由一些专家来运行、以了解这里还有哪些其他情况。 正如您所说的、虽然大多数人都在外出度假、但很遗憾、我们可能需要一段时间才能回到您的家。

    如您所述、您仍然可以直接从 TI 网站下载软件包并直接使用 CCS 导入向导导入项目、因此您仍然可以执行 Resource Explorer 通常为您简化的功能。  

    我们将在收到更多信息后尽快回复您。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    很抱歉耽误你的回复。 您能否重现错误、然后抓取 Eclipse 错误日志和内部浏览器日志(如 本页所述)、并将其附加到此处供我们查看? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    只需两个注释:  

    检查 防火墙是否 阻止任何传出连接。  

    检查运行 CCS 的同一用户是否没有 http_proxy 环境变量集(链接)。 这会影响 Resource Explorer 在 Linux 中进行连接的能力。  

    从命令行运行 CCS、并查看是否有任何可能提示问题的消息。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔