This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:XDS110错误和断点(Ubuntu 19、CCS v9.3)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868905/ccs-cc1352p-xds110-errors-and-breakpoints-ubuntu-19-ccs-v9-3

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

我似乎无法激活断点、尤其是当它在 main.c 之外的其他位置启动调试会话时它最初停止时。 有时我也会得到该误差

Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)

此外、如果需要、我还将使用 ZR_light CC1352P tirtos 示例。 我将使用 cJTAG、目标为500kHz、并使用定制 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    当我确实让调试器在断点上停止并且我一次使用一条指令步进时、有时它看起来不可靠、并跳转到另一个函数中的另一条线。 我猜它会在最终停止之前熔断大量代码。 有时、即使我使用 Step Over、它也不会停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用 Windows 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在窗口中也会得到类似的结果。 我猜、由于该器件具有2个内核、您可能无法正常调试。 如果我错了、请纠正我的错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会运行优化的代码。 以下文章详细介绍了此方案:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_debug_versus_optimization_tradeoff.html 

    不常发生的错误可能源于应用本身、该应用本身可能会切断调试探针与器件的连接、或使其失去对器件的控制、从而引发访问错误、如所示。 当代码将内核设置为低功耗模式或可能更改引脚复用设置时、情况尤其如此。  

    另一个方面是、某些 API 实际上会调用另一个内核中的函数、并可能跳过特定的系统调用。 尽管这可能会导致大量代码运行、但我不一定会期望它跳转到明显的随机位置。  

    一旦我运行 Ubuntu 19.10、我将能够测试此特定项目、如果我找到任何其他相关信息、我将向此主题报告。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    待确认、但这可能是问题:

    e2e.ti.com/.../864899

    抱歉、我使用的是 Ubuntu 18 LTS (不是19)