This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:调试连接错误

Guru**** 2964480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868666/ccs-tms320f28027-debug-connection-error

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我的 PCB 上有一个 TMS320F28027器件、其原理图源自 TIDA01292。

当我执行测试时、会给出以下错误:

---[对 JTAG IR]执行完整性扫描测试---------------
 
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
 
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
 
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
 
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
 
值为'-183'(0xffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。
 
说明如下:
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
 
[结束]
 

但在运行完成后、会出现以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1041 @ 0xFFFFFF49)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包8.0.27.9)

请帮我解决这个问题。我更换了电缆、检查了时钟、不知道问题在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了该文档- processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems 、但它无法解决我的问题、我是否应该重新下载微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的文档整理了我们有关连接问题故障排除的所有建议。 我怀疑问题出在硬件方面、而不是工具方面、因此我可以建议仔细检查该页面中所述的所有目标连接、I/O 引脚等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍有此问题? 如果是、您使用的是哪个调试探针? 如何将调试探针连接到定制板? 此外、您的设置(CCS 安装、主机、配置的调试探针)是否可在 Launchpad 上运行?

    此致、

    拉斐尔