工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我今天遇到了两个问题。
一个是 MCLK、另一个是 UART 通信。
我在 EVM 和我们创建的 PCB 上下载相同的代码。
EVM 可以正常工作、但 PCB 无法正常工作。
我使用22pF 电容和48MHz 作为 MSP432 HFXIN 和 HFXOUT 的高频。
使用相同的控制代码、可以在 MSP432P401R-EVM 上将 MCLK 设置为48MHz、但它不能在我的 PCB 上设置(仅15MHz、不稳定)。
PCB 创建的参考是 EVM 的数据表、请使用以下文件检查原理图。
我将 MCLK 源更改为 DCO、PCB 可设置为48MHz、因此我现在使用 DCO 输出作为 MCLK 源。
如何解决这个问题、使 MCLK 在高频晶体下为48MHz?
2.我使用 MCLK (48MHz)作为 EUSCI_A0源、UART 格式为9600-N-1 8位数据。
它可以在 EVM 上工作、但无法在我的 PCB 上工作。
MSP432无法接收 UART 数据。 (我使用断点进行检查、它没有进入 EUSCIA0_IRQHandler ISR)
我还将代码更改为通过 UART 传输数据、我无法从 MSP432接收数据。
相同的代码可以在 EVM 板上运行。
我已经检查了 MCLK 是否恰好是48MHz。
RXD 和 TXD 引脚与连接器和芯片正确连接。
我是否错过了任何设置?
BTW、为什么在发送前一个数据和下一个数据之间需要700ms 的延迟、否则数据将丢失?
MSP430中不需要它、我之前问过、但我没有得到答案。
该帖子已消失、因为 TI 员工认为它是解析的、但实际上却不解析。
原理图文件:
e2e.ti.com/.../04_5F00_sch_5F00_ITC_2D00_024H_5F00_V20.pdf
代码:
//***MCLK 设置为 HF ****
void set_System_clk (void)//chip=MSP432P401Y
{
unsigned int currentPowerState;
/*注意:此示例假设默认电源状态为 AM0_LDO。
*有关更完整的 PCM 操作、请参阅 msp432p401x_PCM_0x 代码示例
*在工作模式之间进行各种电源状态转换。
*
/*步骤1:转换到 VCORE 电平1:AM0_LDO --> AM1_LDO */
/*获取当前电源状态,如果它不是 AM0_LDO,则错误输出*/
currentPowerState = PCM->CTL0 & PCM_CTL0_CPM_MASK;
if (currentPowerState!= PCM_CTL0_CPM_0)
while (1);
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
PCM->CTL0 = PCM_CTL0_KEY_VAL | PCM_CTL0_AMR_1;
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
IF (PCM->IFG & PCM_IFG_AM_INVALID_TR_IFG)
while (1);//如果转换不成功则出错
if (((PCM->CTL0 & PCM_CTL0_CPM_MASK)!= PCM_CTL0_CPM_1)
while (1);//如果器件未处于 AM1_LDO 模式、则出现错误
/*步骤2:将闪存等待状态配置为1 (对于组0和组1)*/
FLCTL->BANK0_RDCTL =(FLCTL->BANK0_RDCTL 和~(FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_MASK))| FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_1;
FLCTL->BANK1_RDCTL =(FLCTL->BANK0_RDCTL 和~(FLCTL_BANK1_RDCTL_WAIT_MASK))| FLCTL_BANK1_RDCTL_WAIT_1;
/*步骤3:将 HFXT 配置为使用48MHz 晶体,源至 MCLK 和 HSMCLK*/
PJSEL0 |= BIT2 | BIT3;//为 HFXT 函数配置 PJ.2/3
PJSEL1 &=~(BIT2 | BIT3);
CS->KEY = CS_KEY_VAL;//解锁 CS 模块以进行寄存器访问
CS->CTL2 |= CS_CTL2_HFXT_EN | CS_CTL2_HFXTFREQ_6 | CS_CTL2_HFXTDRIVE;
while (CS->IFG 和 CS_IFG_HFXTIFG)
CS->CLRIFG |= CS_CLRIFG_CLR_HFXTIFG;
/*选择 MCLK & HSMCLK = HFXT、无分频器*/
CS->CTL1 = CS->CTL1和 μ~(CS_CTL1_SELM_MASK | CS_CTL1_DIVM_MASK | CS_CTL1_SELESS_MASK | CS_CTL1_DIVHS_MASK)| CS_CTL1_SELM_HFXTCLK;
CS->KEY = 0;//锁定 CS 模块,防止意外访问
/*步骤4:将 MCLK 输出到端口引脚以演示48MHz 运行*/
P4DIR |= BIT3;//输出 MCLK
P4SEL0 |=BIT3;
//P4SEL1 &=~BIT3;//默认为0
P4DIR |= BIT2;//输出 ACLK
P4SEL0 |=BIT2;
//P4SEL1 &=~BIT2;//default 为0
}
//***MCLK 设为 DCO ***
void set_System_clk (void)//chip=MSP432P401Y
{
unsigned int currentPowerState;
//注意:此示例假设默认电源状态为 AM_LDO_VCORE0。
//步骤1:转换到 VCORE 电平1:AM_LDO_VCORE0 --> AM_LDO_VCORE1
//获取当前电源状态,如果它不是 AM_LDO_VCORE0,则会出现错误
currentPowerState = PCM->CTL0 & PCM_CTL0_CPM_MASK;
//如果 PCM 已在 AM1_DCDC 中,则跳过电源模式配置
if (currentPowerState!= PCM_CTL0_CPM_5)
{
if (currentPowerState!= PCM_CTL0_CPM_0)
while (1);
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
PCM->CTL0 = PCM_CTL0_KEY_VAL | PCM_CTL0_AMR_1;
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
IF (PCM->IFG & PCM_IFG_AM_INVALID_TR_IFG)
while (1);//如果转换不成功则出错
if (((PCM->CTL0 & PCM_CTL0_CPM_MASK)!= PCM_CTL0_CPM_1)
while (1);//如果器件未处于 AM1_LDO 模式、则出现错误
//步骤2:从 AM1_LDO 转换到 AM1_DCDC
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
PCM->CTL0 = PCM_CTL0_KEY_VAL | PCM_CTL0_AMR_5;
while (((PCM->CTL1 & PCM_CTL1_PMR_BUSY));
IF (PCM->IFG & PCM_IFG_AM_INVALID_TR_IFG)
while (1);//如果转换不成功则出错
if ((PCM->CTL0 & PCM_CTL0_CPM_MASK)!= PCM_CTL0_CPM_5)
while (1);//如果器件未处于 AM_DCDC_VCORE1模式则出错
}
//步骤3:将闪存等待状态配置为1 (对于组0和组1)
FLCTL->BANK0_RDCTL =(FLCTL->BANK0_RDCTL 和~(FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_MASK))| FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_1;
FLCTL->BANK1_RDCTL =(FLCTL->BANK0_RDCTL 和~(FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_MASK))| FLCTL_BANK1_RDCTL_WAIT_1;
//步骤4和5:将 DCO 配置为48MHz、确保 MCLK 使用 DCO 作为源
CS->KEY = CS_KEY_VAL;//解锁 CS 模块以进行寄存器访问
CS->CTL0 = 0;//重置调整参数
CS->CTL0 = CS_CTL0_DCORSEL_5;//将 DCO 设置为48MHz
//选择 MCLK = DCO、无分频器
CS->CTL1 =(CS->CTL1 &~(CS_CTL1_SELM_MASK | CS_CTL1_DIVM_MASK)| CS_CTL1_SELM_3;
CS->KEY = 0;//锁定 CS 模块,防止意外访问
//输出 MCLK 和 ACLK 到端口引脚以演示48MHz 运行
P4DIR |= BIT3;//输出 MCLK
P4SEL0 |=BIT3;
//P4SEL1 &=~BIT3;//默认为0
P4DIR |= BIT2;//输出 ACLK
P4SEL0 |=BIT2;
//P4SEL1 &=~BIT2;//default 为0
}
//*** UART 操作***
void TX_Data_Operation
{
//*********
//* TX 操作*
//*********
while (<UART_Data[0])
{
EUSCI_A0->TXBUF = UART_Data[UART_State_+];
delay_micorsec (700);
}
UART_State_0;
}
空 UART_SET (空)
{
P1SEL0 |=(RXD + TXD);
P1SEL1 &=~Ω(RXD + TXD);
EUSCI_A0->CTLW0 |= EUSCI_A_CTLW0_SWRST;//将 eUSCI 置于复位状态
EUSCI_A0->CTLW0 = EUSCI_A_CTLW0_SWRST |//在复位时保持 eUSCI
EUSCI_B_CTLW0_ssel_SMCLK;//为 SMCLK 配置 eUSCI 时钟源
EUSCI_A0->BRW = 312;
EUSCI_A0->MCTLW =(8 << EUSCI_A_MCTLW_BRF_OFS)| EUSCI_A_MCTLW_OS16;
EUSCI_A0->CTLW0 &=~EUSCI_A_CTLW0_SWRST;//初始化 eUSCI
EUSCI_A0->IFG &=~EUSCI_A_IFG_RXIFG;//清除 eUSCI RX 中断标志
EUSCI_A0->IE |= EUSCI_A_IE_RXIE;//启用 USCI_A0 RX 中断
NVIC->ISER[0]= 1 <<((EUSCIA0_IRQn)& 31);//在 NVIC 模块中启用 eUSCIA0中断
__ENABLE_IRQ();//启用全局中断
}
空 EUSCIA0_IRQHandler (空)
{
UART_Data[(UART_STATE 和 UART_State_Count)]= EUSCI_A0->RXBUF;
UART_State_+;
if ((UART_State & UART_State_Count)>= UART_Data[0])
UART_STATE = UART_State_Finish;
}
BR、
Yu-Chuan、Chen