This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:如何将项目或工作区从 Code Composer Studio v8.3导入 Code Composer Studio v8.1?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868851/ccs-tms320c6678-how-import-projects-or-workspaces-form-code-composer-studio-v8-3-to-code-composer-studio-v8-1

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

几个月前,我在 系统上安装了 Code Composer Studio v8.3,并在 CCS v8.3上创建了一个项目。  

现在、我要将该项目导入到 另一个系统上的 Code Composer Studio v8.1中。

但是 、我在导入该项目期间在 CCS v8.1上遇到错误。  它建议我将 CCS 版本从8.1更新到8.3。  我现在无法更新 CCS 软件。

我的问题是:

1-是否有任何方法可以将项目/工作区从 CCS v8.3导入 CCS v8.1? 这种情况下的简单方法是什么?

此致、

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、CCS 工程不向后兼容。  当谈论主要的 CCS 版本号差异(如 CCSv9 -> CCSv8)时尤其如此、但次要版本号差异(CCS8.3 -> CCS8.1)也可能受到影响。  

    如果 CCS 在导入过程中报告错误、则可以选择将该机器上的 CCS 更新为8.3或重新创建8.1的工程(即在8.1中创建新工程并从8.3工程复制源文件和设置)。