This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:测试连接失败

Guru**** 1937600 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868877/ccs-66ak2e05-failed-test-connection

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    当我在 Ubuntu 18.04 LTS 上使用 EVMK2E 和66AK2E05时、测试连接失败。 我使用德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针、CCS 版本为 CCS v9.2.0.00013。

   那么、我可以做些什么来解决这个问题呢?

   Suafie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接失败的潜在原因有很多。 根本原因可能是主机操作系统(Linux)、调试探针(XDS200)、器件或它们的组合。

    请仔细阅读以下文章。 这是一个很长的方案、但涵盖了许多潜在的方案、并提供了有关如何解决的建议。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

x 出现错误。请重试或与管理员联系。