This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS 9.3.0.00012未检测到 Energia 1.8.10E22

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868237/ccs-codecomposer-ccs-9-3-0-00012-is-not-detecting-energia-1-8-10e22

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我已经为 Mac 10.15.2 Catalina 选择了最新的 CCS 和 Energia、但 CCS 未检测到 Energia。

 我遇到了 Energia 1.8.7E21问题、因为它不能在 Catalina 上运行、然后对其进行了升级。

很多人建议使用 en 的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    本主题中所述、CCS 当前与 Mac 上的 Energia 21不兼容。 目前 、推荐使用 Energia 18 (Energia 1.6.10E18)作为 Mac 的解决方案。 我们希望在未来的版本中更好地保持 CCS 和 Energia 之间的兼容性。