工具/软件:Code Composer Studio
您好、社区
我正在尝试将 PRU 固件与我的 CCS 项目集成。 为此、我在工程链接器部分中添加了二进制文件路径、并在库链接器中添加了命令文件。
现在、项目正在成功编译。
但是、当我尝试在调试模式下加载二进制文件时遇到以下错误。
"写入长度为0x7ff0的第0页上的0x0存储器块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x3D5A)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.3.0.00003)"
如果我缺少一些东西、请告诉我。
对此,
Hiren Bhuva