This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:Windows 10 CCSv9.2上的 XDS110仿真器问题

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866780/ccs-tms320f28388d-xds110-emulator-issue-on-windows-10-ccsv9-2

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用两个连接到 CCSv9.2.0.00013的 XDS110仿真器并进行最新的仿真更新。我有两个不同的工作区、目标配置根据仿真器的序列号来区分仿真器。  

同时使用仿真器在目标板(基于 F28388D 的内部开发板)上调试软件。 我得到此错误:

IcePick_C_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.4.0.00006)

Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

两个 CCS 实例上都显示此错误。 只有 PC 重新启动才有助于从该状态恢复。  

如果在没有重新引导的情况下尝试连接、CCS 将显示错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包8.4.0.00006)

此致、

Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudharsanan、

    当您说您有两个工作区时、您是否意味着您同时打开了两个 CCS 实例? 如果是、您是否只能使用打开的一个 CCS 实例连接到每个调试探针? 我想更好地理解这两者之间是否存在冲突。 此外、如果打开了一个调试会话、您能否转到另一个 CCS 实例并发出测试连接? 这也将揭示两个实例之间的任何冲突。  

    我强烈怀疑这种情况、因为在过去的两天里、我一直在使用相同版本的 TI 仿真器组件、各种调试探针(包括 XDS110)和几个 F28x 开发套件(包括类似的 F28379D controlCARD)而没有问题。  

    此外、当问题发生并且关闭两个 CCS 实例时、您能否打开 Windows 任务管理器并查看 ccstudio.exe 和 Node.js 是否有任何持续的进程? 这可能表明某些情况阻止 CCS 完全关闭、从而释放了 XDS110调试探针。  

    如果我发现任何相关信息、我将尝试考虑其他详细信息并报告。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    [引用 user="desouza">您是否意味着您同时打开了两个 CCS 实例? 如果是、您是否只能使用打开的一个 CCS 实例连接到每个调试探针? [/报价]

    是的、我同时打开了两个 CCS 实例。 每个器件使用不同的工作区和不同的目标配置文件、并使用序列号选择 XDS110。  

    [引用 user="desouza">此外、如果打开了一个调试会话、是否可以转到另一个 CCS 实例并发出测试连接? 这也将揭示两个实例之间的任何冲突。  [/报价]

    我一直在使用这两个实例。 当问题发生时、它同时出现在两个实例中。  

    另一个观察结果是最新的 TI 仿真更新(包含与 XDS110相关的修复)、问题发生的频率已经降低。 但当它发生时、它会令人厌烦。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudharsanan、  

    请对延误表示歉意、但遗憾的是、假期延误了进一步探讨此事的任何努力。  

    是否可以尝试在单个 CCS 会话中运行两个调试探针并查看稳定性是否得到改善? 查看下面的短片以了解详情:

    https://youtu.be/w-W4eWYBnN4 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔