This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
当我尝试在计算机的电路板上加载程序时、它工作正常、但是我需要能够在另一台计算机上调试代码。 当我尝试加载代码时、出现 此错误:
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:找不到标识符:ST1
在 ST1=(ST1&~(0x0100))[f280049m.gel:286]
在 C28x_Mode ()[f280049m.gel:92]
在 OnTargetConnect()
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:XAR0
在 XAR0=*(无符号长整型*) 0x78000)[f280049m.gel:353]
在 SetupDCSM ()[f280049m.gel:33]
OnReset (0)时
C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x00000@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\andar\workspace_v9_2\buffdac_ex1_enable\cPU1_RAM\buffdac_ex1_enable.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
当我在目标配置页面上测试连接时、它通过了所有测试。 我尝试加载一个示例代码以查看它是否正常工作、并且遇到了相同的错误。 我下载了 CCS 的最新版本(9.2.0)、但仍然收到相同的错误。
您好!
e2e 上有几个提到此问题的主题、但遗憾的是原始海报没有报告任何反馈。 它们的共同之处在于、连接问题可能会在连接的不稳定中发挥作用。
在这种特定情况下、您是否可以尝试按照下面的便签帖子中所述降低 TCLK 速度?
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821584
希望这对您有所帮助、
拉斐尔
我尝试将 TCLK 频率降低至100kHz、但它没有发生任何变化。
您好!
请为延迟道歉;您是否仍有此问题?
此致、
拉斐尔