This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:CCS 和 Eclipse

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868618/ccs-ek-tm4c123gxl-ccs-and-eclipse

器件型号:EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EnergiaCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

请多多包涵、我很新。 我使用 Energia 创建了项目。 我似乎无法在运行10.15的 Mac 上使用 Energia。 我想我应该开始学习 CCS。 下载并开始安装后、Eclipse 出现。 现在我很困惑。  

是否需要 Eclipse? 此外、CCStudio 未显示在我的应用程序列表中、但我可以在聚焦搜索 CCStudio 时将其打开。  

我假设我可以找到适用于 CCS 的.app、将其移至"Applications"文件夹。 卸载 Eclipse、以便我可以开始观看 CCS 教程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS Eclipse。

    安装程序应在桌面上为 CCS 9添加(或提供)别名。

    CCS 可执行文件/应用程序捆绑包位于/Applications/ti/ccs920/ccs/eclipse/Ccstudio.app

    但您需要附带的 Eclipse.app (在同一目录中)。

    将 CCS 保持在原样。 为应用程序包创建别名。 或者、当 CCS 运行时、右键单击 Dock 中的图标、选择"Options"->"Keep in Dock (选项->保留在 Dock)"、并在需要时将其显示在此处。