This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何使用软件-补偿设计器来完成补偿器设计器

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866478/ccs-how-to-use-the-software--compdesigner-to-finish-a-compensator-designer

Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

首先、我已经测试 了功率级的波特图、这是 SFRA 软件的降压电路、结果就在图后面。

  

其次、我想通过  SFRA 获得的数据来获取软件-补偿器的参数。但我发现了许多问题。

问题:

1、如果我加载与红色框架相不同的数据(浏览 SFRA csv dat),当我选择相同 的补偿器模型(如2p2z、3p3z)时,我将在 Comp Coeff 中找到相同的系数。

2 μ s、将 Comp Coeff 加载到 CCS6.2中的代码、我发现结果更差、因为输出电压不稳定、导致电感在闭环中出现吱吱声。  

第三、我还在  D:\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_00_00_00\Buck_VMC_F28069M 中找到示例、这些示例提供了五种 Comp Coeff。因此、我想获得下一个帮助。

1、如何获得完美 的 Comp 系数、从而确保稳定的输出电压、并强调上述问题。

2、您能不能帮助我提供  有关软件- CompDesigner 的详细数据表。您还可以向我提供其他建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.有关 comp designer 文档,请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf ,所有计算均以4为单位。 补偿设计器

    2.您应该尝试增加相位裕度、然后查看它是否稳定。 从开环到闭环的受控体测量值可能有几个百分点的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我已经学习了随您提供的参考手册、并成功测试了补偿器的参数。 我还想知道我所在工厂的相位频率响应 从-180°跳到 180°的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -180和180是相同的值、当您看到它振荡时、您会在测量中看到一些额外的噪声。

    任何超过30-40dB 的噪声都会增加、您可以增大注入值以查看其是否改善?