This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:高精度16xx 的最大测量距离和 TI Designs:tidep-0094

Guru**** 2562470 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0094, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/868270/ccs-iwr1642boost-maximum-measuring-distance-of-high-accuracy-16xx-and-ti-designs-tidep-0094

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0094、IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我想在此提出三个问题:


工具箱实验室中高精度-16xx 的最大测量距离是多少? 在精度下降的情况下、可以测量的最远距离是多少?

2.官方网站上的相关文档介绍了 TI 参考设计:使用 IWR1642毫米波传感器进行 tidep-0094 (__LW_AT__80m 距离物体检测参考设计)。我在 SDK1和 MMW 演示的文档中看到了、但我应该使用哪一个工具箱实验室? 我应该使用哪个项目文件,CAN 高精度-16xx?

在工具箱实验中、通过读取和测试交通监控16xx、我发现它更适合检测移动的物体。 我想问是否可以检测到静止物体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、1 11、

    对于高精度实验室、最大距离约为100米。

    对于其他问题、您是否会为每个问题打开一个新的主题? 这样、我们就可以让合适的专家对其进行检查。

    谢谢、

    Akash