This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:XDS110问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/867999/ccs-cc1352p-xds110-issue

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

当启动调试会话时、它似乎起作用并开始执行、但经过一段时间(秒或分钟)后、我会收到一些错误、这些错误会终止会话:

Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)
CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态
CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多详细信息

    Ubundu18、CCS v9.3

    XDS110、TMDSEMU110-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、

    我会尝试降低 TCLK。

    这些设置位于目标配置文件(.ccxml)中。  它可能位于项目的 targetConfigs 文件夹中。  双击它以在编辑器中打开它

    接下来、单击底部的高级选项卡。  然后在左侧树形结构中选择调试探针。  您现在应该会看到右侧的属性。

    尝试将 JTAG TCLK 频率更改为使用2.0MHz 的指定限值

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上这么做了、它看起来很有帮助。 尽管我将其更改为100kHz。

    它为什么有用、为什么在更高频率下无法正常运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用常规 JTAG 模式、而不是 cJTAG。 这可能是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 cc13xx 器件、cJTAG 应该是。

    较低的频率对噪声具有更强的抗扰度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 cc13xx 器件、cJTAG 应该是。

     


    这很好、但您能告诉我原因。 我想向我们的团队提出这个问题、但理想情况下、我有一些文档指出 cJTAG 更适合 CC13xx 器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 SWO、您必须确保使用 cJTAG。

    对于我们的所有 cc13xx/ccc26xx LaunchPad、我们默认为 cJTAG

    我们的专家还不错、但我在这里找到了一篇文章、提供了更多信息

    https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/boundary-scan-jtag-ieee1149/compact-cjtag-ieee-1149-7.php

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们将更改设计以使用 cJTAG。 尽管我仍然对 JTAG 在 cc13xx 方面出现问题的技术原因感到好奇。

    谢谢 John!