This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4404EVM:GUI 连接 AFE4404EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/863630/ccs-afe4404evm-gui-connection-afe4404evm

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529AFE4404

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试将 AFE4404EVM 固件与不同的外部微控制器 LaunchPad MSP430F5529相连。  

我能够编译 TI 为 AFE4404EVM 提供的代码、但无法与 GUI 交互。  

我想知道如何让 GUI 识别 Launchpad 确实是 AFE4404EVM 板。  

感谢你的帮助。  

此致

Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pooja Patil、

      确保在连接到计算机时枚举 MSP430F5529 Launch pad 作为具有与 AFE4404EVM 相同 VID、PID 的 COM 端口。 成功枚举后、您需要使用用于 AFE4404EVM 的驱动程序更新驱动程序。 之后、如果所有硬件连接均正确、EVM GUI 应能够与 AFE4404通信。

    此致、

    Midhun Raveendran