This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:我需要在 iwr1642和其他 iwr1443上运行一个项目、我是否需要安装两个不同版本的 code composer 版本

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/867131/ccs-iwr1443-i-need-run-to-project-one-on-iwr1642-and-other-iwr1443-did-i-need-install-two-diff-version-of-code-composer-version

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

对于项目 iwr1443 演示、需要下载 code composer 8.1.3  

对于项目 IWR 需要7.4或更高版本,但 SDK 不同?

有什么建议?  它不是 为每个项目重新分配的 IDE 代码编写器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zachar、

    最新版本的 Code Composer Studio 支持这两种器件。  如果每个项目都需要特定的编译器版本、您也可以在 Code Composer Studio 中进行配置。  对于要求特定 CCS 版本、需要从哪里获取信息?   

    当我查看最新的毫米波 SDK 时、它也支持这两种器件。

    http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/latest/index_FDS.html

    该 SDK 的下载页面确实引用了 CCSv7.4。  不知道为什么他们推荐这么旧的版本。  我将在毫米波团队中循环响应。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachar、

    我们建议将 CCStudio 8.3.1用于所有毫米波项目。

    谢谢、

    Akash