This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PERFAUDIO-firmware-DA8XX:器件与 CCS5.3挂起

Guru**** 2549940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866394/ccs-perfaudio-firmware-da8xx-device-hung-with-ccs5-3

器件型号:PERFAUDIO-firmware-DA8XX

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在尝试在 TI DA830平台上的 ARM 和 DSP 内核之间实施 IPC 机制、我们的目标是从 ARM 读取音频数据并发送到 DSP、而 DSP 将处理数据
并将数据返回到 ARM。 为此、我们将使用 THD 解码器
我们使用 CMEM 共享存储器框架实现了此基本流水线、这似乎是这样的
在不集成解码器的情况下工作正常、但在处理9到10个文件内核(ARM 和 DSP)后使用解码器工作时是冻结的。

详细信息:


ARM 正在 Linux 上运行
DSP 在 TI-RTOS 上运行

CCS 5.3


在 DSP 端、我们会得到此错误:  

连接到目标时出错:(错误-1060 @ 0x0)设备未响应请求。
重置设备、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/
或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 

任何帮助都值得赞赏?

谢谢、
Nirupama.T.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 DSPLink? 以及如何加载和运行 DSP 代码?

    您可能需要修改 Linux 内核以避免资源访问冲突。 请参阅以下页面以了解有关此内容的详细信息。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L137_Audio_Drivers_in_the_DSP_+_Linux#Adapting_your_Linux_Kernel_to_avoid_conflicts

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    我们没有使用任何 DSP 链接框架、在 ARM 端、我的应用程序没有访问任何硬件资源。
    我们将 CMEM 共享存储器框架用作内核之间的 IPC。


    ARM 应用的工作方式如下所示:

    从文件读取数据->将数据复制到 ARM 和 DSP 均可见的共享存储器->通过启用一个标志向 DSP 提供信号->
    等待 DSP 的输出数据->将输出数据写入文件

    此致、

    Nirupama.T.