This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2030050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866688/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS 版本9软件。 我正在处理与电网连接的代码。 出现内存不足错误。 该程序甚至无法构建。 此时会显示 JVM heap low (JVM 堆低)消息。 如何解决此问题。 请就这个问题提供您宝贵的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此常见问题解答:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#jvm-max-heap-size-is-too-high-or-too-low

    如果您使用的是64位操作系统、请参阅有关64位系统的最大堆大小的部分。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]如果您使用的是64位操作系统,请参阅有关64位系统的最大堆容量的部分。[/quot]

    实际上、由于您使用的是 CCSv9.x、因此您必须位于64位操作系统上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给您带来不便。 这无法解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将最大堆容量增加到了什么? 您的 PC 上有多少 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将堆大小增加到   Xms1024m 。 我使用的是4 GB RAM 笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Anup Kumar">我已将堆大小增加到   Xms1024m 。 我使用的是4 GB RAM 笔记本电脑。[/报价]

    请增加-Xmx 而不是-Xms。 将_XMS 设置回默认值(128m)、并将-Xmx 设置为1024m 或更高。 理想情况下、我希望您将其设置为至少1536m、但如果系统 RAM 总量为4GB、您可能会受到限制