This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer V2

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/865684/ccs-tms320f28335-gui-composer-v2

您好!

首先、感谢您的回答、现在它起作用了。

我有一个与 GUI Composer 以及 CCS 相关的新问题:

-->我的项目中有一个 param.c 文件,其中的参数是通过表中的结构定义的。 exemple param[0].pv_param.value

-->在该文件的末尾,有以下定义:

#pragma DATA_SECTION (paramsCRC、"myProject_params");
const unsigned long 参数 crc = 0xB0955481;

参数似乎存储在存储器中的某个位置。

在硬件测试期间、我将通过我正在构建的 GUI 修改这些参数。 我想"保存"文件中的参数、并在以后再次启动 GUI 时加载此文件。

有可能吗? 如果是,这是怎么可能的?

感谢您的回答和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其拆分为新的主题、因为这是一个新问题、上一个问题已得到解答。

    为了将小工具绑定到程序中的变量、它们需要是全局变量。 我不确定我是否理解您从文件中保存和加载参数是什么意思、但您是否查看 了 GUI Composer 库中的示例。 您所寻找的功能可能显示在其中一个示例中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我的程序中有全局变量、它们绑定到小工具。 我能够使用小工具修改值。

    现在、我要在文件中保存/导出变量的值。

    下次我启动 GUI 时、变量值将是默认值。 现在、我要应用文件中先前保存的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆

    我们提供的所有演示示示示例均可在 Gallery 中找到。  您可以使用此处提供的选项作为起点、并在此基础上进行构建。 如果您在搜索框中搜索"保存文件"或类似的内容、您将找到名为"XDS_SaveVariableToFile"的示例、我认为这可能是您要查找的内容。