This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BOOSTXL-DRV8305EVM:负电压测量 Boosterxl8305

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/865317/compiler-boostxl-drv8305evm-negative-voltage-measurement-boosterxl8305

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我将使用 Launchpad f28059和 boosterxl8305来实现矢量控制算法。 相应 ADC 上有一个测量电流的零点、允许您测量正负电流。 但没有用于测量电压的零点。 这意味着、当连接直流= 24V 电压时、相电压测量值从0变为24V。 如果我想以相同的方式显示负电压,那么我对我应该将测得的相位电压乘以2并从直流电压中减去它的电压(相位电压=((浮点) AdcResult.ADCRESULT5)*13.4*0.000805664*2-u_dc)吗? 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电机的所有相位上的电压始终为正。 如果要将电压波形显示为电流、则应减去直流总线电压一半的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果电机所有相位的电压只能为正、那么电机将不会正常旋转。 因为相位之间会发生冲突、它们将同时吸引相同的转子极点并降低电机速度。  相位中的电流不能同时为正负、电压仅为正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的公式是正确的。 我将结果与示波器的数据进行了比较、结果一致。