This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:无法调试板、出现 CCS 错误-275

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/865831/ccs-cc2640r2f-unable-to-debug-board-with-ccs-error--275

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚打开 CC2640R2开发套件、并按照教程对项目0进行编程。  但是、在第一次遇到下面的错误后、我能够对板进行一次编程、无法解决。 当它首次对电路板进行编程时、它提示我需要更新调试器 prob。  我猜电路板在发生闪存时断开。 我希望电路板不会被欺骗?

这是我从 CSS 获得的错误:

连接到目标时出错:
(错误-275 @ 0x0)
轮询目标器件的尝试超出了其超时限制。
实用程序或调试器已请求目标器件为

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-275 @ 0x0)轮询目标器件的尝试超出了其超时限制。 实用程序或调试器已请求针对特定数据或状态值重复访问目标器件。 这种情况之所以失败、是因为已超过轮询 JTAG 扫描路径时的最大尝试次数的内置限制。 (仿真包8.3.0.00003)

这就是我在按下复位按钮时在 Application/User COM 端口上看到的内容。

#000001 [0.005 ]信息:(project_zero.c:479)正在初始化用户任务、硬件、BLE 堆栈和服务。
#000002 [0.005 ]错误:(project_zero.c:496)初始化板 LED 引脚时出错

CC2640芯片似乎出现错误、但它仍在"正常工作"。

https://i.imgur.com/tCfbv7H.png

我有一个"修复"、但它不实用。 我可以使用闪存编程器2来更新固件。 然后、当我尝试使用 CCS 进行编程时、它会再次提示我要求再次更新闪存。 然后对电路板进行编程、看起来会进行调试。 但是、如果我关闭调试器并再次尝试调试、我会得到相同的错误-275。 每次我想重新编程时重新刷新它都不实用。  我在 CCS 中单击"Terminate"按钮是否在执行正确的操作以导致问题?

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。

Cortex_M3_0:警告:调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包8.3.0.00003)
Cortex_M3_0:警告:固件更新成功完成。 (仿真包8.3.0.00003)
Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。

这是使用 CCS 进行更新后在控制台中显示的内容。